990-6537E-023

Slå av den enkle UPS-enheten med én intern lastbryter til vedlikeholdsbypassdrift

MERK: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avstengning. Det er ikke sikkert at alle nevnte frakoplingsenhetene er til stede i ditt spesifikke system.
  1. Generisk avstengningsprosedyre for et enkelt UPS-system via ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB):
    1. Kontroller at IMB er åpen.
    2. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
    3. Lukk Ext. MBB.
    4. Åpne UOB (hvis tilgjengelig).
    5. Åpne SSIB (hvis tilgjengelig).
    6. Åpne alle frakoplingsenheter for batteri.
    7. Åpne UIB.
  2. Generisk avstengningsprosedyre for et enkelt UPS-system via intern frakoplingsenhet for vedlikehold (IMB) (ingen Ext. MBB til stede):
    1. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
    2. Lukk IMB.
    3. Åpne alle frakoplingsenheter for batteri.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.