990-6537E-023

Vis konfigurasjonen av batteriløsningen

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Batteriinnstillingene må kun angis av kvalifisert personell som har erfaring med batterier, konfigurasjon av batterier og nødvendige forholdsregler.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  1. Fra hovedmenyen trykker du på Konfigurasjon > Batteri.
  2. Trykk på Generelle innstillinger for å vise følgende batteriinnstillinger:
    Tilstedeværelse av batteribrytere Viser tilstedeværelsen av frakoplingsenhetene for batteri (BB1, BB2, BB3 og BB4). Hvis verdien er «Ja», betyr det at frakoplingsenheten for batteri er til stede i UPS-systemet. Dette kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
    Varsel om lav batterikjøretid (sek) Angir grensen for gjenværende batterikjøretid i sekunder som aktiverer advarselen om lav batterikjøretid.
    Ladekapasitet (%) Angir maksimal ladningskapasitet i prosent av den nominelle strømeffekten til UPSen.
    Temperaturovervåking Viser om temperaturovervåking er aktivert. Dette kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
    Temperatursensor #1 / Temperatursensor #2 / Temperatursensor #3 / Temperatursensor #4* Viser tilstedeværelse av temperatursensorer. Dette kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
    Minimumsterskel (°C) /
    Minimumsterskel ( F)*
    Angir minimum batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer under denne terskelen aktiverer en alarm.
    Maksimumsterskel (°C) /
    Maksimumsterskel (°F)*
    Angir maksimum batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit. Temperaturer over denne grensen aktiverer en alarm.
    Testintervall hver

    Angir hvor ofte UPSen skal kjøre en automatisk batteritest.

    Testdag

    Angir hvilken ukedag den automatiske batteritesten skal kjøres på.

    Teststarttid (tt:mm)

    Angir når på dagen den automatiske batteritesten skal kjøres.

    Manuell selvtestmodus for batteri

    Velger den manuelle selvtestmodusen for batteriet

    Tidsbegrensning (minutter)

    Angir maksimal tid for den manuelle batteriselvtesten i spennings-/tidsmodus.

    Spenningsgrense i selvtestmodus

    Angir minimum spenning for den manuelle batteriselvtesten i spennings-/tidsmodus.

    • Område for blysyrebatterier: 1,7 V – 2,3 V

    • Område for litium-ionbatterier: 3,5 V – 4,1 V

  3. Trykk på Spesifikke innstillinger for å se følgende innstillinger.
    MERK: Disse innstillingene kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.
    Batterimidtpunkt tilkoplet Viser om batteriets midtpunkt er tilkoplet.
    Deaktiver temperaturovervåking Viser om temperaturovervåking er deaktivert.
    Tillat boost-lading Viser om boost-lading er tillatt. Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.
    Tillat dyputladning av batteri Viser om dyputladning av batteri er tillatt. Med dyputladings-funksjonen kan du lade ut batteriene til de når et lavere nivå enn verdien som vanligvis anbefales ved batteridrift. Merk: Dette kan skade batteriene.
    Aktiver automatisk frakopling av batteri Viser om automatisk frakopling av batteri er aktivert. Når UPS-utgangen er av, og det ikke finnes noen mulighet til å lade opp batteriene, utløser denne funksjonen frakoplingsenhetene for batteri for å unngå at batteriene blir dyputladet etter en periode på:
    • to uker eller

    • 10 minutter med battericellespenningen under avstengningsnivået for lavt batteri

    Batterikapasitet per blokk (Ah) Viser batterikapasiteten per batteriblokk i amperetimer for batteribanken som er tilkoplet hver frakoplingsenhet for batteri.
    Antall parallelle batteristrenger Viser antall batteristrenger som er parallellkoplet, for batteribanken som er tilkoplet hver frakoplingsenhet for batteri.
    Antall batteriblokker per streng Viser antall batteriblokker per batteristreng.
    Antall battericeller per blokk Viser antall battericeller per batteriblokk.
    DC-spenning per battericelle (V) Viser normalspenningen.
    Normallading er den grunnleggende ladefunksjonen som er tilgjengelig på alle typer batterier og startes automatisk av laderen.
    Viser boost-spenningen.

    Med boost-lading kan du utføre en rask lading for å gjenopprette et utladet batteri raskere.

    Ladetid (sek) Viser varigheten av ladingen i sekunder for normallading og boost-lading.
    DC nedlukningsspenning per battericelle (V) Viser spenningsnivået per battericelle for å fastsette når batteriet må slås av.
    Nominell temperatur (°C) /
    Nominell temperatur (°F)
    *
    Viser nominell temperatur.
    Ladestrømsnivå Viser hastigheten for ladestrøm.
    MERK: Litium-ionbatterier støtter ikke boost-lading. Konfigurasjonene for boost-lading gjelder ikke for litium-ionbatterier.
    MERK: Tilpassede litium-ionbatterier støttes ikke.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.