990-6537E-023

Eksporter UPS-hendelseslogger til en USB-enhet

  1. Fra hovedmenyen velger du Vedlikehold > UPS-rapport.
  2. Åpne frontdøren.
  3. Sett inn USB-enheten i USB-porten på displayet.
  4. Trykk på Eksporter. Når skjermen viser meldingen Bekreft for å eksportere UPS-hendelseslogger, trykker du på OK for å starte eksporteringen.
    MERK: Ikke fjern USB-enheten før eksporteringen er fullført.
  5. Skjermen viser at eksporteringen er fullført med meldingen Hendelsesdump var vellykket eller Hendelsesdump var mislykket. Trykk på OK for å fortsette.
  6. Send UPS-hendelsesloggene til Schneider Electrics kundestøtte.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.