990-6537E-023

Start en batteritest

Forhåndskrav:

  • Ingen batteritest er i gang.

  • Frakoplingsenhetene for batteri er lukket.

  • Ingen kritiske alarmer er til stede.

  • Bypasstilførselen må være tilgjengelig.

  • Statisk bypassdrift må være tilgjengelig.

  • Batteriene må være mer enn 50 % ladet.

  • Den tilgjengelige batterikjøretiden må være mer enn 4 minutter.

  • Driftsmodus må være normal drift.

  • Systemdriftsmodus må være vekselretter.

Denne funksjonen utfører en rekke tester på batteriene, for eksempel kontroll av sikringer som er gått, registrering av svakt batteri osv. Testen lader ut batteriene og bruker omtrent 10 % av den totale batterikjøretidskapasiteten. Eksempel: Hvis du har 10 minutters batterikjøretid, kjører testen i 1 minutt. En batteritest kan planlegges slik at den kjøres automatisk ved forskjellige tidsintervaller (fra ukentlig og opptil én gang i året).

  1. Fra hovedmenyen trykker du på Konfigurasjon > Batteri > Manuell selvtestmodus for batteri og velger den manuelle selvtestmodusen for batteriet: Etter kapasitet (automatiske eller manuelle batteritester) eller etter spenning/tid (kun for manuelle batteritester).
  2. Trykk på Vedlikehold > Batteri > Start test.
  3. Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.
  4. Når selvtesten av batteriet starter, vises meldingen «Selvtest av batteriet pågår» på displayet, og den vises til selvtesten er fullført. Klikk på Avbryt for å avbryte den automatiske selvtesten av batteriet.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.