990-6537E-023

Slå av det parallelle UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift – for UPS-enheter med fire interne lastbrytere

MERK: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avstengning. Det er ikke sikkert at alle nevnte frakoplingsenhetene er til stede i ditt spesifikke system.
  1. Kontroller at MBB er åpen.
  2. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
  3. Lukk Ext. MBB.
  4. Åpne SIB.
  5. Åpne UOB (hvis tilgjengelig).
  6. Åpne SSIB.
  7. Åpne alle frakoplingsenheter for batteri
  8. Åpne UIB.
  9. Åpne MIB og BIB (hvis tilgjengelig).
  10. Gjenta trinn 5 til 9 for de andre UPS-ene i parallellsystemet.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.