990-6537E-023

Oversikt over brukergrensesnitt

Display

Oversikt over startskjermen

  1. Hjem-knapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å gå tilbake til startskjermen.

  2. Hovedmenyknapp – trykk her for å få tilgang til menyene.

  3. Orienteringsplanknapp – trykk her for å få tilgang til orienteringsplanen.

  4. Alarmstatussymbol – trykk her for å få tilgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på utgangs- eller batterifeltene på startskjermen for å gå direkte til de detaljerte målingssidene.

Hovedmeny


Trykk på hovedmenyknappen på startskjermen for å få tilgang til menyene.

Orienteringsplan

Trykk på knappen for orienteringsplan på startskjermen for å få tilgang til orienteringsplanen.

Orienteringsplanen tilpasses systemkonfigurasjonen, så orienteringsplanen som vises her, er bare et eksempel.

Eksempel på enkelt UPS-system (UPS med én intern lastbryter) – enkel forsyningskilde

Eksempel på enkelt UPS-system (UPS med fire interne lastbrytere) – enkel forsyningskilde

Den grønne strømledningen (grå i illustrasjonen) i orienteringsplanen viser strømmen gjennom UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, likeretter, batteri, statisk svitsj osv.) er innrammet i grønt, og inaktive moduler er innrammet i svart. Moduler innrammet i rødt er ute av drift eller i en alarmtilstand.

MERK: Orienteringsplanen viser bare én frakoplingsenhet for batteri (BB) uansett om flere slike enheter er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede frakoplingsenhetene for batteri er i lukket posisjon, vises BB på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede frakoplingsenhetene for batteri er i åpen posisjon, vises BB på orienteringsplanen som åpen.

I orienteringsplaner for parallellsystemer trykker du på den grå UPSen for å se orienteringsplanen på UPS-nivå.

Eksempel på parallellsystem – enkel forsyningskilde med individuell UIB

Eksempel på parallellsystem – to forsyningskilder med individuell UIB og SSIB

Alarmstatussymboler

Alarmstatussymbolet (grått i illustrasjonen) øverst til høyre på displayet endres avhengig av alarmstatusen til UPS-systemet.

Grønn: Ingen alarmer går i UPS-systemet.
Blå: Informativ(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Gul: Varslingsalarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Rød: Kritisk(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Rød: Tilkoplingen mellom displayet og UPSen er brutt.

Menytre


Trykk på hovedmenyknappen på startskjermen for å få tilgang til menyene.

  • Status

    • Inngang

    • Utgang

    • Bypass

    • Batteri

    • Temperatur

    • Strømmoduler

    • Parallell

    • Redundant IM

  • Logger

  • Kontroll*

    • Driftsmodus

    • Vekselretter

    • Lader

    • Veiledete sekvenser

  • Konfigurasjon*

    • UPS

    • Utgang

    • Batteri

    • Høyeffektivitet

    • Kontakter og reléer

    • Nettverk

    • Modbus

    • Generelt

    • Påminnelser

  • Vedlikehold

    • Lydalarm

    • Batteri*

    • Kjøretidskalibrering*

    • Bytte batteri*

    • UPS-rapport*

  • Om

    • UPS

    • Display

    • Nettverksstyringskort (NMC) nr. 1

    • Nettverksstyringskort (NMC) nr. 2

  • Logg av

  • Digital opplevelse

  • Språk

Noen menyer har flere undermenyer enn de som er beskrevet i denne håndboken. Disse knappene er nedtonet og kan kun brukes av Schneider Electric Service for å unngå uønsket innvirkning på lasten. Andre menyelementer kan også være nedtonet/ikke vist på displayet hvis de ikke er relevante eller endnu ikke utgivne for dette bestemte UPS-systemet.

Kontrollerseksjon

Oversikt over signalkabelterminalene i UPSen

  1. Fjernoppstilt EPO (J6600)

  2. Displayport (for intern bruk)

  3. USB-port (for service)

  4. Tunerport (for service)

  5. Modbusport

  6. Batteritemperatursensor (J3008)

  7. Inngangskontakter (J3009)

  8. Utgangsreléer (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Nettverksstyringskort (NMC) spor 1

  12. Nettverksstyringskort (NMC) spor 2

  13. IM1-spor for intelligensmodul

  14. IM2-spor for intelligensmodul

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.