990-6537E-023

Bytt statisk svitsjmodul

FORSIKTIG
Tung last
Den statiske svitsjmodulen er tung (18 kg). Det kreves to personer for å løfte den.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
MERK: Den statiske svitsjmodulen kan byttes ut når UPSen er i normal drift eller batterimodus.
  1. Fjern skruene fra begge sidene på den statiske svitsjmodulen, og sett aktiveringskontakten til AV-posisjon.
  2. Trekk den statiske svitsjmodulen halvveis ut. En låsemekanisme forhindrer at den statiske svitsjmodulen trekkes helt ut. Løsne låsen ved å trykke på utløserknappen øverst på den statiske svitsjmodulen, og ta ut den statiske svitsjmodulen.
  3. Gå frem på motsatt måte for å installere den nye statiske svitsjmodulen. Sett aktiveringskontakten til PÅ-posisjonen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.