990-6537E-023

UPS-moduser

Normal drift

Under normal drift forsyner UPSen lasten med kondisjonert strøm.

Batteridrift

Hvis strømforsyningen svikter, sikrer batteristrømmen uavbrutt forsyning til den kritiske lasten under batteridrift.

MERK: Når batteriet forsyner UPS-enheten og ingen forsyningskilder er tilgjengelig: Hvis du kobler fra batteristrømmen, må du vente til alle UPS-strømmodulene har slått seg helt av før du kobler batteristrømmen til UPS-enheten igjen.

Forespurt statisk bypassdrift

UPSen kan overføres til forespurt statisk bypassdrift etter en kommando fra displayet. Under statisk bypassdrift forsynes lasten av bypasskilden. Dersom en feil oppdages, overføres UPSen til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Hvis det inntreffer forstyrrelser i strømforsyningen ved forespurt statisk bypassdrift, overføres systemet til batteridrift.

Tvungen statisk bypassdrift

UPSen er i tvungen bypassdrift når den har oppdaget en ikke-operativ tilstand i systemet og ber om statisk bypassdrift, eller fordi brukeren har trykket på vekselretter OFF-knappen på UPSen. Under statisk bypassdrift forsynes lasten av bypasskilden.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPSen er i tvungen statisk bypassdrift.

Intern vedlikeholdsbypassdrift via intern frakoplingsenhet for vedlikehold (IMB) (for UPS med én intern lastbryter)

Når den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) er lukket, overføres UPSen til intern vedlikeholdsbypassdrift. Lasten forsynes med ikke-kondisjonert strøm fra bypasskilden. Service og utskifting kan utføres på strømmoduler og på den statiske svitsjmodulen under intern vedlikeholdsbypassdrift via den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB). Den interne frakoplingsenheten for vedlikehold (IMB) kan bare brukes i enkle systemer uten ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPSen er i intern vedlikeholdsbypassdrift.

Intern vedlikeholdsbypassdrift via frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass (MBB) (for UPS med fire interne lastbrytere)

Når frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB) er lukket, overføres UPSen til intern vedlikeholdsbypassdrift. Lasten forsynes med ikke-kondisjonert strøm fra bypasskilden. Service og utskifting kan utføres på strømmoduler og på den statiske svitsjmodulen under intern vedlikeholdsbypassdrift via frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB). Frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB) kan bare brukes i enkle systemer uten ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPSen er i intern vedlikeholdsbypassdrift.

Ekstern vedlikeholdsbypassdrift via ekstern frakoplingsenhet for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB)

Når den eksterne frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB) er lukket på det eksterne panelet/kabinettet for vedlikeholdsbypass eller tredjepartssvitsjutstyret, overføres UPSen til ekstern vedlikeholdsbypassdrift. Lasten forsynes med ikke-kondisjonert strøm fra bypasskilden. Service og utskifting kan utføres på hele UPSen under ekstern vedlikeholdsbypassdrift via den eksterne frakoplingsenheten for vedlikeholdsbypass (Ext. MBB). Se Slå av den enkle UPS-enheten med én intern lastbryter til vedlikeholdsbypassdrift og Slå av det parallelle UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift – for UPS-enheter med én intern lastbryter for mer informasjon.

MERK: Batteriene er ikke tilgjengelige som alternativ strømkilde når UPS-enheten er i ekstern vedlikeholdsbypassdrift.

Statisk bypass-standbydrift

Statisk bypass-standby er kun aktuelt for en enkelt UPS i et parallellsystem. UPSen går over til statisk bypass-standbydrift hvis UPSen hindres i å overføres til tvungen statisk bypassdrift, og de andre UPSene i parallellsystemet kan forsyne lasten. I statisk bypass-standby er utgangen til den spesifikke UPSen AV. UPSen går automatisk over til foretrukket driftmodus når det er mulig.

MERK: Hvis de andre UPSene ikke kan forsyne lasten, overføres parallellsystemet til tvungen statisk bypassdrift. UPSen i statisk bypass-standbydrift overføres deretter til tvungen statisk bypassdrift.

Batteritest

UPSen er i batteritestmodus når den utfører en selvtest av batteriene eller en kjøretidskalibrering.

MERK: Batteritesten avbrytes ved strømbrudd eller ved utløsing av kritiske alarmer. UPSen går tilbake til normal drift når strømforsyningen gjenopprettes.

ECO-modus

I ECO-modus kan UPSen konfigureres til å bruke forespurt statisk bypass, med lasten forsynt via bypassen, som foretrukket driftsmodus under forhåndsdefinerte forhold. Dersom en feil oppdages (bypasspenning utenfor toleransegrensen, utgangsspenning utenfor toleransegrensen osv.), overføres UPSen til normal drift eller tvungen statisk bypassdrift. Hovedfordelen med ECO-modus er det reduserte forbruket av elektrisitet. Ved brudd i strømforsyningen går UPSen over til batteridrift for å gi kontinuerlig forsyning til lasten. Batteriene lades når UPSen er i ECO-modus.

MERK: ECO-modus støttes ikke i parallellsystemer.

AV-modus

UPSen forsyner ikke lasten med strøm. Batteriene lades, og displayet er på.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.