990-6537E-023

Start opp det parallelle UPS-systemet fra vedlikeholdsbypassdrift for UPS med én intern lastbryter

MERK: Følgende prosedyrer er generiske oppstartsprosedyrer. I Veiledete sekvenser kan du også følge trinnene som er spesifikke for systemet. Velg Kontroll > Veiledete sekvenser > Start opp UPS-systemet, og følg instruksjonene på displayet.
MERK: Før du begynner med trinnene nedenfor, må du sørge for at innstillingene for parallellsystemet er riktig konfigurert, og at PBUS-kabelkoblingene er godt festet.
  1. Lukk UIB (hvis åpen).
    Displayet slås på. Omstartssekvensen varer i ca. 3 minutter.
  2. Lukk SSIB (hvis tilgjengelig).
  3. Lukk alle frakoplingsenheter for batteri.
  4. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
  5. Lukk UOB (hvis tilgjengelig)
  6. Gjenta trinn 1 til 6 for de andre UPS-ene i parallellsystemet.
  7. Lukk SIB (hvis tilgjengelig).
  8. Kontroller at selvtest for den statiske svitsjen er fullført.
  9. Åpne Ext. MBB
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.