990-6537E-023

Slå av det parallelle UPS-systemet og gå over i vedlikeholdsbypassdrift – for UPS-enheter med én intern lastbryter

MERK: Nedenfor følger en generisk fremgangsmåte for avstengning. Det er ikke sikkert at alle nevnte frakoplingsenhetene er til stede i ditt spesifikke system.
  1. Kontroller at IMB er åpen.
  2. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift, hvis mulig.
  3. Lukk Ext. MBB.
  4. Åpne SIB (hvis tilgjengelig).
  5. Åpne UOB (hvis tilgjengelig).
  6. Åpne SSIB (hvis tilgjengelig).
  7. Åpne alle frakoplingsenheter for batteri.
  8. Åpne UIB.
  9. Gjenta trinn 5 til 8 for de andre UPS-ene i parallellsystemet.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.