990-6537E-023

Konfigurer UPS-utgangen

MERK: Denne konfigurasjonen er obligatorisk for å få riktig UPS-drift.
  1. Fra hovedmenyen trykker du på Konfigurasjon > Utgang.
    1. Sett AC-spenning f-f til 380 VAC, 400 VAC eller 415 VAC, avhengig av konfigurasjonen.
    2. Sett Frekvens til 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 eller 60 Hz ±10,0, avhengig av konfigurasjonen.
    3. Trykk på OK for å lagre innstillingene, og trykk på pilsymbolet for å gå til neste side.
    4. Angi Utgang-RMS spenningstoleranse (%). Området for utgangs-RMS spenningstoleranse er +3 % til +10 %. Standard er +10 %.
    5. Angi Overbelastningsterskel (%). Advarselsområdet for overbelastning er 0 % til 100 %. Standard er 75 %.
    6. Trykk på OK for å lagre innstillingene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.