990-6537E-023

Vis systemstatusinformasjonen

  1. Fra hovedmenyen trykker du på Status.
    1. Trykk på Inngang for å se statusen.

      Inngang

      Spenning f-f (fase-til-fase) Gjeldende inngangsspenning for fase-til-fase.
      Strøm Gjeldende inngangsstrøm fra vekselstrømkilden per fase i ampere (A).
      Frekvens Gjeldende inngangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spenning f-N (fase-til-nøytral)* Gjeldende inngangsspenning i volt (V) for fase-til-nøytral.
      Samlet effekt Gjeldende samlet aktiv inngangseffekt (for alle tre faser) i kW.
      Effekt Gjeldende aktiv inngangseffekt (eller realeffekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
      Effektfaktor Forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
    2. Trykk på Utgang for å se statusen.

      Utgang

      Spenning f-f (fase-til-fase) Utgangsspenning for fase-til-fase ved vekselretter i volt (V).
      Strøm Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Gjeldende utgangsfrekvens i hertz (Hz).
      Spenning f-N (fase-til-nøytral)* Utgangsspenning for fase-til-nøytral ved vekselretter i volt (V).
      Last Prosenten av UPS-kapasiteten som for øyeblikket brukes i alle faser. Lastprosenten for høyeste faselast vises.
      Nøytral strøm* Gjeldende nøytral strøm for utgang i ampere (A).
      Samlet effekt Gjeldende total aktiv utgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Gjeldende aktiv utgangseffekt (eller realeffekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
      Effektfaktor Gjeldende utgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
    3. Trykk på Bypass for å se statusen.

      Bypass

      Spenning f-f (fase-til-fase) Gjeldende bypass-spenning for fase-til-fase (V).
      Strøm Gjeldende bypasstrøm for hver fase i ampere (A).
      Frekvens Gjeldende bypassfrekvens i hertz (Hz).
      Spenning f-N (fase-til-nøytral)* Gjeldende bypass-spenning for fase-til-nøytral (V).
      Samlet effekt Gjeldende total aktiv bypasseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
      Effekt Gjeldende aktiv bypasseffekt for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er tidsgjennomsnittet for det øyeblikkelige produktet av spenning og strøm.
      Effektfaktor Gjeldende bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
    4. Trykk på Batteri for å se statusen.

      Batteri

      Målinger Gjeldende likestrøm (DC) som trekkes fra batteriet, i kilowatt (kW).
      Gjeldende batterispenning (VDC).
      Gjeldende batteristrøm i ampere (A). En positiv strøm indikerer at batteriet lades, mens en negativ strøm indikerer at batteriet lades ut.
      Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilkoplede temperatursensorene.
      Batteri Tid før batteriene når avstengningsnivået for lav spenning. Viser også batteriets ladenivå som en prosentandel av den totale ladekapasiteten.
      Gjeldende batterispenning (Ah).
      Lader Generell ladertilstand (Lading, Av. Utladning).
      Laderens driftsmodus (Av, Normal, Boost).
      Maksimal ladningskapasitet i prosent av den nominelle strømeffekten til UPSen.
    5. Trykk på Temperatur for å se statusen.

      Temperatur

      Omgivelsestemperatur Omgivelsestemperatur i Celsius eller Fahrenheit.
      Batteritemperatur Batteritemperatur i Celsius eller Fahrenheit fra de tilkoplede temperatursensorene.
    6. Trykk på Parallell for å se statusen.

      Parallell

      Inngangsstrøm Gjeldende inngangsstrøm fra inngangskilden per fase i ampere (A).
      Bypasstrøm Gjeldende bypasstrøm fra bypasskilden per fase i ampere (A).
      Samlet utg.effekt Den totale utgangseffekten til det parallelle UPS-systemet, som viser total lastprosent og total utgangseffekt i kW og kVA for parallellsystemet.
      Utgangsstrøm Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
      Antall redundante UPS-enheter Antall redundante UPS-enheter tilstede.
      Redundansinnstilling Den konfigurerte redundansinnstillingen.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.