990-6537E-023

Legg til, fjern eller bytt en strømmodul

MERK: Strømmodulen kan byttes ut når UPSen er i enhver driftsmodus.
MERK: Installer strømmodulene fra bunnen og opp.
ADVARSEL
FARE FOR SKADE PÅ UTSTYRET
  • Før du installerer en ny strømmodul, må du først kontrollere oppstrøms og nedstrøms beskyttelseskonfigurasjon. Kontroller at UPSen er riktig konfigurert for den oppgraderte rammeklassifiseringen. Hvis UPSen for eksempel oppgraderes fra 200 kW til 250 kW, må valget av frakoplingsenhet baseres på 250 kW.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
ADVARSEL
FARE FOR SKADE PÅ UTSTYRET
  • Oppbevar strømmodulene ved en omgivelsestemperatur på -25 °C til 55 °C, 0-95 % ikke-kondenserende luftfuktighet.
  • Oppbevar strømmodulene i den opprinnelige beskyttelsesemballasjen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
Tung last
Strømmoduler er tunge (28 kg). Det kreves to personer for å løfte dem.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Fjern en strømmodul:
    1. Sett aktiveringskontakten på strømmodulen i AV-posisjon.
    2. Fjern skruene på sidene i strømmodulen.
    3. Trekk strømmodulen halvveis ut. En låsemekanisme forhindrer at strømmodulen trekkes helt ut. Løsne låsen ved å trykke på utløserknappen på venstre side av strømmodulen.
    4. Ta ut strømmodulen.
    5. Hvis ingen ny strømmodul skal installeres: Installer en avskjermingsplate foran det tomme strømmodulsporet.
    6. Fra hovedmenyen velger du Status > Strømmoduler. Trykk på ikonet for strømmodulen som tilsvarer strømmodulen du fjernet, og klikk på Bekreft frakopling.
      MERK: Dette trinnet er kun nødvendig for å fjerne en strømmodul, men ikke for å installere/legge til en strømmodul.
  2. Installer/legg til en ny strømmodul:
    1. Fjern avskjermingsplaten fra det tomme strømmodulsporet. Ta vare på avskjermingsplaten for fremtidig bruk.
    2. Skyv strømmodulen inn i sporet.
    3. Monter skruene på sidene i strømmodulen igjen.
    4. Sett aktiveringskontakten på strømmodulen i PÅ-posisjon.
    FARE
    Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
    Alle strømmodulspor må ha enten en strømmodul eller en avskjermingsplate installert.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.