990-6537B-012

Configuration des préférences d'affichage

  1. Dans le menu principal, appuyez sur Configuration > Général.
    1. Configurez le paramètre Lancer l'économiseur d'écran après (minutes). Après le nombre de minutes d'inactivité défini, l'économiseur d'écran s'affiche.
    2. Configurez l'unité de température en Celsius ou Fahrenheit.
    3. Appuyez sur - ou + pour configurer la luminosité de l'écran.
    4. Configurez le Son de d'alarme sur Activer ou Désactiver. Cela activera/désactivera tous les sons de l'alarme.
    5. Configurez le Son de l'écran tactile sur Activer ou Désactiver. Cela activera/désactivera tous les sons de l'écran (sauf les sons de l'alarme).
    6. Appuyez deux fois sur le bouton Calibrage pour calibrer l'écran.
  2. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.