990-6537B-012

Configuration des relais de sortie

  1. Dans le menu principal, appuyez sur Configuration > Contacts et relais et sélectionnez le relais de sortie que vous souhaitez configurer.
  2. Définissez le Retard (sec) (0 à 60 secondes).
  3. Sélectionnez le ou les événements que vous souhaitez affecter au relais de sortie. Sur chaque page, appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres et sur le symbole de flèche pour passer à la page suivante.
    NOTE: Il est possible d'affecter plusieurs fonctions au même relais de sortie.
    Alarme standard de l'ASI : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme est présente pour l'ASI. ASI en mode maintenance : La sortie est déclenchée lorsque l'interrupteur de sortie de l'unité UOB est ouvert, ce qui bascule l'ASI en mode maintenance. L'ASI n'alimente pas la charge.
    Alarme informative de l'ASI : La sortie est déclenchée lorsqu'une information est présente pour l'ASI. Défaillance externe : La sortie est déclenchée, l'ASI détecte une défaillance externe.
    Alarme d'avertissement de l'ASI : La sortie est déclenchée lorsqu'un avertissement est présent pour l'ASI. Ventilateur HS : La sortie est déclenchée lorsqu'un ou plusieurs ventilateurs sont hors service.
    Alarme critique de l'ASI : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme critique est présente pour l'ASI. Faible tension batterie : La sortie est déclenchée si la tension de batterie est inférieure au seuil.
    Alarme standard du système : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme est présente pour le système parallèle. Fonctionnement incorrect de la batterie : La sortie est déclenchée si les batteries ne fonctionnent pas correctement.
    Alarme informative système : La sortie est déclenchée lorsqu'une information est présente pour le système parallèle. Batterie déconnectée : La sortie est déclenchée si les batteries ont été déconnectées ou si les disjoncteurs batterie sont ouverts.
    Alarme d'avertissement du système : La sortie est déclenchée lorsqu'un avertissement est présent pour le système parallèle. Surcharge en sortie : La sortie est déclenchée en cas de surcharge, alors que l'ASI est en mode onduleur.
    Alarme critique du système : La sortie est déclenchée lorsqu'une alarme critique est présente pour le système parallèle. Surcharge en sortie : La sortie est déclenchée en cas de surcharge, alors que l'ASI est en mode onduleur ou bypass.
    ASI en mode normal : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode normal. Entrée hors tolérance : La sortie est déclenchée si l'entrée est hors tolérance.
    ASI en mode batterie : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI fonctionne en mode batterie. Bypass hors tolérance : La sortie est déclenchée si le bypass est hors tolérance.
    ASI en mode bypass statique : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI est en mode bypass statique forcé ou bypass statique requis. EPO activé : La sortie est déclenchée si l'EPO a été activé.
    ASI en mode bypass de maintenance : La sortie est déclenchée lorsque l'ASI est en mode bypass de maintenance interne ou bypass de maintenance externe.  
  4. Appuyez sur OK pour enregistrer vos réglages.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.