990-6537B-012

Démarrage du système d'ASI parallèle en mode bypass de maintenance pour ASI avec un interrupteur interne

NOTE: Les procédures suivantes sont des procédures de démarrage génériques. Vous pouvez également suivre les étapes de Séquences guidées qui sont spécifiques à votre système. Sélectionnez Contrôle > Séquences guidées > Démarrer le système d'ASI et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
  1. Fermez l'UIB (le cas échéant).
    L'écran s'allume. La séquence de redémarrage dure environ 3 minutes.
  2. Fermez le SSIB (le cas échéant).
  3. Fermez le ou les disjoncteurs batterie.
  4. Sélectionnez Contrôle > Mode fonctionnement > Transférer en mode bypass si possible.
  5. Fermez l'UOB (le cas échéant).
  6. Répétez les étapes 1 à 5 pour les autres ASI du système parallèle.
  7. Fermez le SIB (le cas échéant).
  8. Confirmez que le test automatique du contacteur statique est terminé.
  9. Ouvrez le MBB externe
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.