Slutlig installation
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt
och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder
måste följas vid hantering av batterier
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
![]() |
---|
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart
innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från
batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga
72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller
skador på utrustningen.
|
- Återmontera de markerade höljena (först A och sedan B). Class 2/SELV-signalkablarna kan behöva kopplas ur medan höljena sätts på plats. Fäst Class 2/SELV-signalkablarna vid bryggorna på skydden.
- Sänk de främre och bakre nivåfötterna på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att UPS:en står rakt.
- Endast för jordbävningsskydd: Fäst den främre skenan på UPS:en och i golvet. Använd lämplig skruv för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø13 mm. Minimikravet är storlek M12 i god stålkvalitet (8,8).
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
- Skjut in batterimodulerna i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt. Installera alltid en komplett batteristräng (fyra batterimoduler) på varje hylla.
- Vrid ner batterimodulernas handtag och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
- Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.
- Återmontera täckskivan på UPS:en.
- Återmontera framdörren.
- Återanslut de två signalkablarna från displayen. Fäst signalkablarna med kabelbuntband i det övre vänstra hörnet.