990-5910D-025

Uruchomienie z trybu obejścia serwisowego dla pojedynczego systemu UPS z zainstalowanym kluczem Kirk

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minuty.
  2. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB) (jeśli jest obecny).
  3. Zamknij bezpieczniki baterii.
  4. Wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
  5. Przytrzymaj przycisk SKRU, przekręć i wyjmij klucz B z blokady SKRU.
  6. Włóż klucz B do blokady wyłącznika wyjściowego jednostki UOB i przekręć klucz.
  7. Zamknij wyłącznik wyjścia układu (UOB).
  8. Otwórz wyłącznik obejścia serwisowego (MBB).
  9. Obróć i wyjmij klucz B z blokady wyłącznika obejścia serwisowego UOB.
  10. Włóż klucz A do blokady SKRU i przekręć klucz do pozycji zamkniętej.
  11. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik włączony.
QR code for this page

czy było to pomocne?