990–5809D-007

Εξωτερική επικοινωνία

Υποστηρίζονται οι ακόλουθες διασυνδέσεις:

  1. Δύο SmartSlot για προαιρετικές κάρτες διαχείρισης δικτύου (AP9630, AP9631, AP9635CH).

    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η ξηρή επαφή εισόδου AP9810 έχει συνδεθεί στο AP9631 ή το AP9635CH, το συνολικό μήκος των καλωδίων για το συνδεδεμένο εξοπλισμό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30m (98ft). Χρησιμοποιήστε την πλάκα θωράκισης.
  2. Ρυθμίσεις modbus και διακόπτη modbus dip.

  3. Δίκτυο/ethernet.

Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;