990–5809D-007

Επισκόπηση διαμορφώσεων

Ασφαλειοδιακόπτες στο σύστημα

UIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου μονάδας
SSIB Ασφαλειοδιακόπτης εισόδου στατικού διακόπτη
BB Ασφαλειοδιακόπτης μπαταρίας
MBB Ασφαλειοδιακόπτης παράκαμψης συντήρησης
UOB Ασφαλειοδιακόπτης εξόδου μονάδας
BF2 Διακόπτες προστασίας ανατροφοδοσίας

Επισκόπηση συστημάτων UPS με ερμάριο I/O των 1000 kW – Σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής

Η εικόνα απεικονίζει ένα σύστημα UPS των 750 kW. Η ίδια αρχή ισχύει για τα άλλα UPS με ερμάριο I/O των 1000 kW.

UPS Galaxy VX των 750 kW

Επισκόπηση συστημάτων UPS με ερμάριο I/O των 1000 kW – Σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής

Η εικόνα απεικονίζει ένα σύστημα UPS των 750 kW. Η ίδια αρχή ισχύει για τα άλλα UPS με ερμάριο I/O των 1000 kW.

UPS Galaxy VX των 750 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;