990–5809D-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ δύο ερμαρίων κλασικής μπαταρίας σε έναν συσσωρευτή μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαδικασία είναι η ίδια για όλους τους συσσωρευτές μπαταρίας με δύο ερμάρια κλασικής μπαταρίας.
  1. Αφαιρέστε το βραχυκυκλωτήρα μεταξύ των ακροδεκτών J3802 3 και 4 στο ερμάριο κλασικής μπαταρίας A.
  2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου κλασικής μπαταρίας Α και του ερμαρίου κλασικής μπαταρίας Β.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;