990–5809D-007

Βάρη και διαστάσεις για UPS με ερμάριο I/O 1000 kW

Αριθμός εξαρτήματος

Εξαρτήματα

Βάρος kg (lbs)

Ύψος mm (in)

Πλάτος mm (in)

Βάθος mm (in)

GVX300K300HS
GVX500K500HS
GVX500K750HS
GVX500K1000HS
Σύνολο
– Ερμάρια τροφοδοσίας
– Ερμάριο I/O
1880 (4145)
2x540 (2x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

2700 (106)
2X600 (2x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

GVX750K500HS
GVX625K625HS
GVX750K750HS
GVX625K1000HS
GVX750K1000HS
Σύνολο
– Ερμάρια τροφοδοσίας
– Ερμάριο I/O

2420 (5335)
3x540 (3x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

3300 (130,0)
3X600 (3x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

GVX1000K625HS
GVX1000K750HS
GVX1000K1000HS
Σύνολο
– Ερμάρια τροφοδοσίας
– Ερμάριο I/O

2960 (6526)
4x540 (4x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

3900 (153,5)
4X600 (4x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

GVX1250K1000HS Σύνολο
– Ερμάρια τροφοδοσίας
– Ερμάριο I/O
3500 (7716)
5x540 (5x1190)
800 (1764)

1970 (77,6)

4500 (177,2)
5x600 (5x23,6)
1500 (59,1)

900 (35,4)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;