990–5809D-007

Διαδικασία εγκατάστασης

  1. Αφαίρεση του ερμαρίου I/O από την παλέτα.
  2. Αφαίρεση του ερμαρίου τροφοδοσίας από την παλέτα.
  3. Τοποθέτηση πίσω άγκιστρων αγκύρωσης.
  4. Τοποθέτηση ερμαρίων.
  5. Εγκατάσταση αγωγών μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ερμαρίου τροφοδοσίας.
  6. Εγκατάσταση αγωγών μεταξύ των ερμαρίων τροφοδοσίας.
  7. Προετοιμάστε το ερμάριο I/O για τα καλώδια τροφοδοσίας. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  8. Μόνο σε συστήματα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής: Εγκατάσταση του κιτ ενιαίας ηλεκτρικής παροχής.
  9. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  10. Τοποθέτηση μπροστινού άγκιστρου αγκύρωσης.
  11. Προετοιμασία για καλώδια σήματος. Ακολουθήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  12. Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και των ερμαρίων τροφοδοσίας.
  13. Σύνδεση των καλωδίων σήματος μεταξύ του ερμαρίου I/O και του ηλεκτρικού πίνακα.
  14. Σύνδεση των καλωδίων σήματος για λύσεις μπαταρίας.
  15. Σύνδεση της απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης (EPO).
  16. Επιλογή: Σύνδεση εξωτερικού συγχρονισμού.
  17. Επιλογή: Σύνδεση εξοπλισμού σε επαφές εισόδου και ρελέ εξόδου.
  18. Επιλογή: Σύνδεση των καλωδίων PBUS μεταξύ μονάδων παράλληλων UPS.
  19. Επιλογή: Σύνδεση καλωδίων Modbus.
  20. Τελική μηχανική συναρμολόγηση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;