990–5809D-007

Εγκατάσταση του κιτ ενιαίας ηλεκτρικής παροχής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η διαδικασία ισχύει αποκλειστικά για συστήματα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής.
  1. Εγκαταστήστε το κιτ ενιαίας ηλεκτρικής παροχής μεταξύ των αγωγών εισόδου και παράκαμψης. Συνδέστε το L1 στο L1, το L2 στο L2 και το L3 στο L3.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαιτούνται δύο αγωγοί 880–9642 για κάθε σύνδεση.

    Άνω μπροστινή όψη της περιοχής σύνδεσης τροφοδοσίας στο ερμάριο I/O

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;