990–5809D-007

Σύνδεση εξωτερικού συγχρονισμού

Τα καλώδια σήματος πρέπει να φέρουν ελάχιστη ονομαστική ισχύ 600 V.

  1. Ανοίξτε τη θύρα για να διασφαλίσετε ότι τα καλώδια δεν θα είναι πολύ σφικτά.
  2. Δρομολογήστε τα καλώδια εξωτερικού συγχρονισμού μέσω του επάνω ή κάτω μέρους του ερμαρίου I/O και προς το ερμάριο 0P6549, όπως υποδεικνύεται στις εικόνες Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια σήματος σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων και Προετοιμασία του ερμαρίου I/O για καλώδια σήματος σε συστήματα κάτω εισόδου καλωδίων.
  3. Συνδέστε τις τρεις φάσεις:
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι φάσεις από την πηγή συγχρονισμού πρέπει να προστατεύονται με ασφάλεια των 0,5 Α μέγιστο.
    1. Συνδέστε το L1 στο J5611 επάνω στο 0P6549.
    2. Συνδέστε το L2 στο J5612 επάνω στο 0P6549.
    3. Συνδέστε το L3 στο J5613 επάνω στο 0P6549.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;