990–5809D-007

Αφαίρεση του ερμαρίου I/O από την παλέτα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι επίπεδο και μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του γρύλου στον οποίο έχει φορτωθεί το ερμάριο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προσέξτε μην καταστρέψετε τα καλώδια κατά τη χρήση του γρύλου.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τα κιτ εγκατάστασης από την παλέτα και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.
  1. Πάρτε το κιτ εγκατάστασης 0M-816661 που αποστέλλεται μαζί με το ερμάριο I/O.
  2. Ανασηκώστε και αφαιρέστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.

    Πίσω όψη του ερμαρίου I/O

  3. Χαλαρώστε τους κοχλίες και αφαιρέστε το πίσω άγκιστρο αγκύρωσης. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση.
  4. Τοποθετήστε την πλάκα προστασίας δαπέδου κάτω από την παλέτα στην πίσω πλευρά του ερμαρίου.

    Πίσω όψη του ερμαρίου I/O

  5. Τοποθετήστε το γρύλο από το κιτ εγκατάστασης στην οπή του άγκιστρου μετακίνησης στην πίσω πλευρά του ερμαρίου.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΙΣΗΣ
    Μην χρησιμοποιείτε γρύλο στο μπροστινό και το πίσω άγκιστρο μετακίνησης ταυτόχρονα.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  6. Χαλαρώστε τις βίδες και αφαιρέστε τα δύο άγκιστρα που υποδεικνύονται.

    Πίσω όψη του ερμαρίου I/O

  7. Χαλαρώστε τις βίδες από το πίσω άγκιστρο μετακίνησης και από το μεσαίο τμήμα της παλέτας. Φυλάξτε τα δύο μεσαία τμήματα της παλέτας για χρήση στο βήμα 11.
  8. Χρησιμοποιήστε μηχάνημα διάτρησης με τον παρεχόμενο εξαγωνικό κοχλία για ενεργοποίηση του γρύλου, τοποθέτησή του στο άγκιστρο και επαφή με την πλάκα προστασίας δαπέδου.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μειώστε τη ροπή διάτρησης στο ελάχιστο για αποτροπή επιστροφής.
  9. Χρησιμοποιήστε το γρύλο για να ανασηκώσετε την παλέτα στην επάνω θέση.
  10. Αφαιρέστε το πίσω και το μεσαίο τμήμα της παλέτας.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
    Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από το ερμάριο κατά τη μετακίνηση των τμημάτων της παλέτας.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    Πίσω όψη του ερμαρίου I/O

  11. Τοποθετήστε τα δύο μεσαία τμήματα της παλέτας που αφαιρέσατε στο βήμα 7 κάτω από το άγκιστρο μετακίνησης.

    Πίσω όψη του ερμαρίου I/O

  12. Χρησιμοποιήστε μηχάνημα διάτρησης για να χαμηλώσετε το ερμάριο επί της υποστήριξης.
  13. Μετακινήστε την πλάκα προστασίας δαπέδου και το γρύλο από την πίσω στην μπροστινή πλευρά.

    Πίσω όψη του ερμαρίου I/O

  14. Χαλαρώστε και αφαιρέστε τους κοχλίες από το μπροστινό άγκιστρο μετακίνησης.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  15. Χρησιμοποιήστε μηχάνημα διάτρησης με τον παρεχόμενο εξαγωνικό κοχλία για ενεργοποίηση του γρύλου, τοποθέτησή του στο άγκιστρο και ανύψωση της παλέτας στην επάνω θέση.
  16. Αφαιρέστε τα μπροστινά τμήματα της παλέτας.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ
    Μην βάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κάτω από το ερμάριο κατά τη μετακίνηση της ξύλινης πλάκας.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  17. Χρησιμοποιήστε το γρύλο για να χαμηλώσετε το ερμάριο έως ότου οι τροχοί ακουμπήσουν στο έδαφος. Αφαιρέστε το γρύλο και την πλάκα προστασίας δαπέδου.
  18. Χρησιμοποιήστε τους τροχούς για να απομακρύνετε το ερμάριο και αφαιρέστε τα εναπομείναντα τμήματα της παλέτας.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΛΙΣΗΣ
    Προσέξτε τυχόν ανομοιόμορφο έδαφος και κατώφλια κατά τη μετακίνηση του ερμαρίου επί των τροχών, για αποφυγή υπεραντιστάθμισης και κλίσης του ερμαρίου.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

  19. Αφαιρέστε τα άγκιστρα που υποδεικνύονται από τη μπροστινή και πίσω πλευρά του ερμαρίου I/O.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O

    Πλέον μπορείτε να μετακινήσετε το ερμάριο στη θέση εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους τροχούς.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;