990–5809D-007

Σύνδεση καλωδίων Modbus

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο τερματιστής για σύνδεση modbus παρέχεται στο κιτ εγκατάστασης 0M-99130.

Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O σε συστήματα άνω εισόδου καλωδίων

Μπροστινή όψη του ερμαρίου I/O σε συστήματα κάτω εισόδου καλωδίων

  1. Αφαιρέστε τις πρίζες από το επάνω ή το κάτω μέρος του ερμαρίου I/O και τοποθετήστε αγωγούς.
  2. Δρομολογήστε τα καλώδια όπως υποδεικνύεται στις εικόνες.
  3. Συνδέστε τα καλώδια Modbus. Χρησιμοποιήστε σύνδεση 2 ή 4 καλωδίων. Θωρακίστε τα καλώδια όπως υποδεικνύεται.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι συνδέσεις modbus απαιτούν χρήση θωρακισμένων καλωδίων.

    Σύνδεση 2 καλωδίων με ένα σύστημα UPS

    Παράδειγμα: Σύνδεση 2 καλωδίων με δύο συστήματα UPS

    Παράδειγμα: Σύνδεση 4 καλωδίων με ένα σύστημα UPS

    Παράδειγμα: Σύνδεση 4 καλωδίων με δύο συστήματα UPS

  4. Ρυθμίστε τους διακόπτες modbus dip ώστε να ταιριάζουν με την εγκατάσταση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;