990-5452N-006

Acceder a las pantallas protegidas por contraseña

NOTA: El nombre de usuario/contraseña predeterminados para el administrador son admin/admin. Cambie la contraseña después de iniciar sesión por primera vez, y también regularmente.
NOTA: El nombre de usuario/contraseña predeterminados para el usuario son config/config.
  1. Cuando se solicite la contraseña de usuario, pulse el campo Nombre de usuario para acceder al teclado.
  2. Pulse en el campo Nombre de usuario, escriba su nombre de usuario y pulse Intro.
  3. Pulse el campo Contraseña, escriba su contraseña y pulse Intro.
  4. Pulse Inicio de sesión.
  5. Pulse Cerrar o el botón X para salir de la pantalla emergente Inicio de sesión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?