990-5452N-006

Configurar el umbral de alarma de batería baja

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Batería > Alarmas.
  2. Defina el umbral de alarma de batería deseado en segundos. Seleccione un valor de entre 60 y 6000 segundos y confirme con Intro.
  3. Pulse OK para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?