Ver información de estado del SAI
- En la pantalla de inicio, seleccione .
- Seleccione el área cuyo estado desea consultar. Elija
entre las opciones siguientes:
Entrada
Tensión (V) fase-neutro*
La tensión actual de entrada entre fase-neutro, en voltios (V).
Corriente (A)
La corriente actual de entrada de la fuente de alimentación de red eléctrica de AC por fase, en amperios (A).
Corriente de pico RMS (A)
La corriente máxima de los últimos 30 días.
Potencia aparente (kVA)
La potencia aparente actual de entrada de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).
Potencia activa (kW)
La potencia de entrada activa (o potencia real) actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección.
Factor de potencia
La razón entre la potencia activa y la potencia aparente.
Tensión (V) (fase-fase)
La tensión de entrada entre fase-fase actual.
Potencia aparente total (kVA)
La potencia de entrada aparente total actual (de las tres fases) en kVA.
Potencia activa total (kW)
La potencia de entrada activa total actual (de las tres fases) en kW.
Frecuencia (Hz)
La frecuencia actual de entrada en hercios (Hz).
Energía (kWh)
El consumo de energía total desde la instalación o desde la última vez que este valor se puso a cero.
Salida
Tensión (V) fase-neutro*
La tensión de salida entre fase-neutro en el inversor, en voltios (V).
Corriente (A)
La corriente actual de salida de cada fase, en amperios (A).
Corriente de pico RMS (A)
La corriente máxima de los últimos 30 días.
Potencia aparente (kVA)
La potencia de salida aparente de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).
Potencia activa (kW)
La potencia de salida activa (o potencia real) actual de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la parte del flujo de energía eléctrica que, promediada durante un ciclo completo de la forma de onda de AC, produce una transferencia neta de energía en una dirección.
Factor de potencia
El factor de potencia de salida actual de cada fase. Factor de potencia es la razón entre la potencia activa y la potencia aparente.
Factor de cresta actual
El factor de cresta de salida actual de cada fase. El factor de cresta de salida es la razón entre el valor pico de la corriente de salida y el valor eficaz (RMS).
THD de corriente (%)
La distorsión armónica total (THD) de cada fase, como porcentaje, para la corriente de salida actual.
Tensión (V) (fase-fase)
La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).
Potencia aparente total (kVA)
La potencia aparente actual de salida de cada fase en miles de voltamperios (kVA). Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).
Potencia activa total (kW)
La potencia activa total actual de salida (de las tres fases) en kilovatios (kW).
Carga (%)
El porcentaje de la capacidad del SAI utilizado actualmente en todas las fases. Se muestra el porcentaje de carga de la fase más alta.
Corriente neutro (A)1
La corriente actual de salida del neutro, en amperios (A).
Frecuencia (Hz)
La frecuencia actual de salida en hercios (Hz).
Estado del inversor
El estado general del inversor.
Estado del PFC
El estado general del PFC.
Energía (kWh)
La energía total suministrada desde la instalación o desde la última vez que este valor se puso a cero.
Derivación
Tensión (V) fase-neutro*
La tensión de derivación entre fase-neutro actual (V).
Corriente (A)
La corriente actual de derivación de cada fase, en amperios (A).
Corriente de pico RMS (A)
La corriente máxima de los últimos 30 días.
Potencia aparente (kVA)
La potencia aparente actual de derivación de cada fase en kVA. Potencia aparente es el producto de los voltios eficaces (RMS) por los amperios eficaces (RMS).
Potencia activa (kW)
La potencia activa actual de derivación de cada fase en kilovatios (kW). Potencia activa es la media temporal del producto instantáneo de la tensión por la corriente.
Factor de potencia
El factor de potencia de derivación actual de cada fase. Factor de potencia es la razón entre la potencia activa y la potencia aparente.
Tensión (V) (fase-fase)
La tensión de derivación entre fase-fase actual (V).
Potencia aparente total (kVA)
La potencia aparente total actual de derivación (de las tres fases) en miles de voltamperios (kVA).
Potencia activa total (kW)
La potencia activa total actual de derivación (de las tres fases) en kilovatios (kW).
Frecuencia (Hz)
La frecuencia actual de derivación en hercios (Hz).
Batería
Tensión (V)
La tensión de batería actual.
Corriente (A)
La corriente de batería actual, en amperios (A).
Una corriente positiva indica que la batería se está cargando; una corriente negativa indica que la batería se está descargando.
Potencia (kW)
La potencia DC actual que se está tomando de la batería, en kilovatios (kW).
Nivel de carga estimado (%)
La carga actual de la batería, como porcentaje de la capacidad a plena carga.
Tiempo de carga estimado (h:m)
El tiempo estimado, en minutos, hasta que las baterías alcancen la carga de un 100 %.
Tiempo de autonomía restante (h:m)
La cantidad de tiempo en horas y minutos antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado de batería baja. Modo cargador
El modo de funcionamiento del cargador (Desactivado, Flotación, Carga Rápida, Ecualización, Cíclico, Prueba).
Estado de la batería
El estado general de la batería.
Estado del cargador
El estado general del cargador.
Capacidad total de las baterías (Ah)
La capacidad total disponible de las baterías disponibles.
Temperatura de la batería C°
La temperatura de batería más alta, tomada de los sensores conectados.
Temperatura
Temperatura
La temperatura ambiente en grados Celsius o Fahrenheit para el armario de E/S y cada armario de alimentación.
Sistema
Tensión de salida
La tensión de salida entre fase-fase en el inversor, en voltios (V).
Corriente de salida
La corriente actual de salida de cada fase, en amperios (A).
Frecuencia de salida
La frecuencia actual de salida en hercios (Hz).
Tiempo de autonomía restante
La cantidad de tiempo en horas y minutos antes de que las baterías alcancen el nivel de apagado de batería baja.
Hora del sistema
La hora del sistema SAI.
Modo funcionam. SAI
El modo de funcionamiento del SAI en funcionamiento.
Modo de funcionamiento del sistema
El modo de funcionamiento de todo el sistema SAI.
Potenc. total salida
La potencia de salida activa aparente (o potencia real) de cada fase.
Potencia de salida
La potencia de salida activa y aparente entre fase-fase (o potencia real) de cada fase.
Diagrama sinóptico
Diagrama sinóptico
El diagrama sinóptico muestra el estado actual de las partes principales del sistema SAI (fuentes de alimentación, conversores, conmutador de derivación estática y dispositivos de desconexión), así como el flujo de potencia en el SAI.
Vista detallada
Vista detallada
La vista detallada muestra el sistema con un icono de estado en cada armario de alimentación individual y el número real de armarios de alimentación redundantes. La vista detallada muestra también la potencia aparente y la potencia activa por fase.

- Pulse el botón de inicio para salir y volver a la pantalla de inicio.