990-5452N-006

Configurar las preferencias de la pantalla

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Pantalla > Preferencias.
  2. Utilice las flechas para seleccionar el idioma deseado.
  3. Utilice las flechas para seleccionar el formato de fecha deseado.
  4. Seleccione las unidades de temperatura deseadas: Sistema anglosajón (° Fahrenheit) o Sistema métrico (° Celsius).
  5. Utilice uno de los dos métodos siguientes para definir la hora y la fecha actuales:
    • Defina la fecha y la hora manualmente en la pantalla. Para ello, seleccione Manual, escriba la fecha y la hora actuales y confirme con Intro.
    • Defina la fecha y la hora de manera automática. Para ello, seleccione Sincronizar con el servidor NTP (Network Time Protocol).
      NOTA: La configuración del servidor NTP puede realizarse en la interfaz de administración de red a través de la Web, la línea de comandos o un archivo de configuración.
  6. Pulse Acep para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?