990-5452N-006

Reiniciar la pantalla

NOTA: Reiniciar la pantalla no afecta a los ajustes efectuados.
  1. Abra la puerta situada en la parte frontal derecha de la pantalla.
  2. Pulse el botón de reinicio (A) con un objeto puntiagudo como un bolígrafo o un clip.

    Modelo de pantalla 1

    Modelo de pantalla 2

    Se reiniciará la pantalla.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?