990-5452N-006

Cambiar los nombres de sistemas

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Cliente > Configuración de ID.
  2. Los siguientes nombres se pueden cambiar.
    • SAI

    • Entrada

    • Salida del sistema

    • Derivación de mantenimiento

    • Derivación

    • Derivación del sistema

  3. Pulse OK para confirmar la configuración.
  4. Pulse el botón de inicio para cerrar la pantalla de configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?