990-5452N-006

Descripción general de la interfaz de usuario del SAI

Modelo de pantalla 1

Modelo de pantalla 2

  1. Pantalla*

  2. Indicadores LED de estado

  3. Diagrama sinóptico

  4. Botón inversor ENCENDIDO

  5. Botón inversor APAGADO

  6. Puerto USB para exportar registros

  7. Botón de reinicio de pantalla

  8. Indicador LED de conexión de red:

    • Verde permanente: El sistema tiene una configuración de TCP/IP válida.

      Consulte Configurar la red.

    • Verde intermitente: El sistema no tiene una configuración de TCP/IP válida.

    • Naranja permanente: La pantalla no funciona. Póngase en contacto con Schneider Electric.

    • Naranja intermitente: El sistema está realizando solicitudes BOOTP.

      Consulte Configurar la red.

    • Verde y naranja intermitentes: Si el indicador LED alterna lentamente entre estos colores, significa que el sistema está realizando solicitudes DHCP.

      Consulte Configurar la red.

      Si el indicador LED alterna entre los colores rápidamente, significa que el sistema se está iniciando.

    • Apagado: La pantalla no está recibiendo alimentación o no funciona.

  9. Indicador LED para tipo de conexión de red:

    • Verde permanente: El sistema está conectado a una red que funciona a 10 Megabits por segundo (Mbps).

    • Verde intermitente: El sistema está recibiendo o transmitiendo paquetes de datos a 10 Megabits por segundo (Mbps).

    • Naranja permanente: El sistema está conectado a una red que funciona a 100 Megabits por segundo (Mbps).

    • Naranja intermitente: El sistema está recibiendo o transmitiendo paquetes de datos a 100 Megabits por segundo (Mbps).

    • Apagado: Se ha producido una o más de las situaciones siguientes: La pantalla no está recibiendo alimentación, el cable que conecta el sistema a la red está desconectado, el dispositivo que conecta el sistema a la red está apagado o la pantalla no funciona. Compruebe las conexiones y, si el indicador LED sigue apagado, póngase en contacto con Schneider Electric.

  10. Reservado para tareas de mantenimiento.

Descripción general del diagrama mímico

El diagrama mímico muestra el flujo de la alimentación en el sistema SAI, así como el estado de las funciones principales.

Cada indicador LED puede estar en uno de los tres estados siguientes:

Verde

La función correspondiente está activa y funciona correctamente

Rojo

La función correspondiente no funciona correctamente

Desactivado

La función correspondiente no está activa

Descripción general de los indicadores LED de estado

Los indicadores LED de estado situados junto a la pantalla muestran el estado actual del sistema SAI:

Modelo de pantalla 1 – Símbolos LED Modelo de pantalla 2 – Símbolos LED Color de LED Descripción de LED
Verde
  • LED verde encendido: La carga está protegida

  • LED verde y LED naranja encendidos: La carga está protegida, pero el sistema informa de una alarma con nivel de advertencia

  • LED naranja y LED rojo encendidos: La carga no está protegida y el sistema informa de una alarma con nivel de advertencia y una alarma con nivel crítico

  • Rojo encendido: La carga no está protegida y el sistema informa de una alarma con nivel crítico

Amarillo
Rojo

Símbolos de pantalla

Símbolo

Descripción

El botón de inicio aparece bloqueado cuando el sistema está bloqueado por una protección con contraseña. Pulse este botón para ir a la pantalla de inicio.

El botón de inicio aparece desbloqueado cuando se ha desbloqueado el sistema con la contraseña. Pulse este botón para ir a la pantalla de inicio.

Pulse el botón OK para confirmar sus selecciones y salir de la pantalla actual.

Pulse el botón ESC para cancelar los cambios y salir de la pantalla actual.

Pulse el botón de filtro para establecer los filtros de los registros.

Pulse el botón de papelera de reciclaje para borrar el registro.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?