990-5452N-006

Conéctese remotamente a la pantalla de 10" de derivación del sistema

  1. En Internet Explorer 10 o posterior, escriba la dirección IP de la pantalla. Si desea deshabilitar esta función, asegúrese de que la dirección IP de la pantalla esté en blanco.
  2. Si se le solicita, siga las instrucciones de instalación de Active X.
  3. Seleccione la pestaña Supervisión y luego Puerta web > Ventana nueva en el panel izquierdo.
    Ahora tiene acceso a la información de estado y de registro del sistema en paralelo.
  4. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Para proteger la conexión, asegúrese de cambiar la contraseña antes de utilizar la función remota. Se recomienda cambiar la contraseña regularmente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?