990-5452N-006

Acceder a las pantallas protegidas por contraseña

  1. Cuando le soliciten la contraseña, seleccione su nombre de usuario.
  2. Escriba el código PIN para el nombre de usuario.
    NOTA: El código PIN predeterminado es 1234.
  3. Cambie la contraseña.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?