990-5452N-006

Configurar los dispositivos de desconexión de distribución de salida

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Cliente > Configuración de salida.
  2. Seleccione Presente para los dispositivos de desconexión de distribución de salida que están disponibles en el sistema en paralelo.
  3. Seleccione Presente para el disyuntor del banco de carga si forma parte del sistema en paralelo e indique si el dispositivo de desconexión del banco de carga es Aguas arriba de SIB o Aguas abajo de SIB.
  4. Pulse Acep para confirmar la configuración.
  5. Pulse el botón de inicio para cerrar la pantalla de configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?