990-5452N-019

10” 시스템 바이패스 디스플레이 원격 연결

  1. Internet Explorer 10 이상에서 디스플레이의 IP 주소를 입력합니다. 이 기능을 사용하고 싶지 않은 경우 디스플레이의 IP 주소를 비워 두십시오.
  2. 요청이 있는 경우 Active X 설치 지침을 따릅니다.
  3. 모니터링 탭을 선택한 다음 왼쪽 창에서 웹 게이트 > 새 창을 선택합니다.
    이제 병렬 시스템의 상태 및 로그 정보에 액세스할 수 있습니다.
  4. 사용자 이름 및 암호를 입력하여 로그인합니다. 연결 보안을 위해 원격 기능을 사용하기 전에 반드시 암호를 변경하십시오. 암호는 정기적으로 변경하는 것이 좋습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?