990-6264E-012

Acheminement des câbles de signal entre l'armoire d'E/S et les armoires de puissance

NOTE: Ne raccordez pas les câbles de signal. Les câbles de signal seront raccordés par Schneider Electric lors de la mise en service.

Présentation des câbles de signal entre l'armoire d'E/S et les armoires d'alimentation

  1. Retirez les panneaux indiqués de l'armoire d'E/S et des armoires d'alimentation.
  2. Acheminez le câble de signal 0W11379 du X0002 de l'armoire d'alimentation 2 au X0001 de l'armoire d'alimentation 1.
  3. Acheminez le câble de signal 0W13003 préconnecté du côté droit de l'armoire d'E/S à la borne X0002 de l'armoire d'alimentation 1.
  4. Ouvrez la porte intérieure gauche et retirez le panneau indiqué de la porte.
  5. Acheminez les câbles de signal 0W13022 (armoires d'alimentation 1 à 3) et 0W13010 (armoires d'alimentation 4 à 6) aux bornes J1005 des armoires d'alimentation vers l'armoire d'E/S.
    NOTE: Le rayon de courbure minimale est de 50 mm.
  6. Acheminez les câbles de signal 0W13022 et 0W13010 vers les cartes 0P6502 dans la porte de gauche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?