990-6264E-012

Raccordements des câbles de signal au dispositif de commutation (cartes 0P6547, 0P6548, 0P6549)

NOTE: Le disjoncteur de sortie de l'unité (UOB) doit inclure deux commutateurs AUX séparés.
NOTE: La serrure à solénoïde (SKRU) s'applique uniquement aux systèmes 480 V.

Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?