990-6264E-012

Câbles de signal pour synchronisation externe

La tension maximale pour la synchronisation externe est égale à la plage de tension d'entrée indiquée dans les spécifications. Les câbles non-Class 2/non-SELV pour la synchronisation externe doivent être des câbles à gaine et être conçus pour une tension de 600 V CA.

  1. Acheminez les câbles de synchronisation externes par le haut de l'armoire d'E/S vers 0P6549 comme indiqué dans Acheminement des câbles de signal entre l'armoire d'E/S et les armoires de puissance.
  2. Raccordez les trois phases au bornier :
    NOTE: Les phases à partir de la source de synchronisation doivent être protégées par un fusible de 0,5 A au maximum.
    NOTE: Ne raccordez pas le bornier à la carte. Les câbles de signal seront raccordés par Schneider Electric lors de la mise en service.
    1. Raccordez L1 à J5611 sur 0P6549.
    2. Raccordez L2 à J5612 sur 0P6549.
    3. Raccordez L3 à J5613 sur 0P6549.

Raccordements des câbles de signal pour la synchronisation basique de l'ASI à une source de tension fixe (cartes 0P6548, 0P6549)

Raccordements des câbles de signal pour la double synchronisation des ASI avec une synchronisation principale flottante (cartes 0P6548, 0P6549)

Raccordements des câbles de signal pour la synchronisation principale parallèle et fixe (cartes 0P6548, 0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?