990-6264E-012

Raccordements des câbles de signal aux armoires batteries classiques (cartes 0P6547, 0P6549, 0P6552)

NOTE: L'illustration suivante présente un système comprenant quatre blocs de batterie composés chacun d'une armoire batterie classique. Raccordez les câbles de signal selon le nombre d'armoires batteries classiques de votre installation.

Si le bloc de batteries est constitué de deux armoires batteries classiques, raccordez les câbles de signal entre les deux armoires batteries classiques dans un bloc de batteries, comme indiqué.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?