990-6264E-012

Démantèlement ou déplacement de l'ASI à un nouvel emplacement

NOTE: Contactez Schneider Electric pour le retrait des jeux de barres entre les armoires.
  1. Éteignez complètement l'ASI en suivant les instructions de son manuel d'utilisation.
  2. Cadenassez/étiquetez tous les interrupteurs du dispositif de commutation en position OFF (ouverte).
  3. Cadenassez/étiquetez tous les disjoncteurs batterie du dispositif de commutation/de la solution de batterie en position OFF (ouverte).
  4. Ouvrez la porte avant de l'ASI.
  5. S'il est présent, cadenassez/étiquetez l'interrupteur backfeed BF2 en position OFF (ouverte).
  6. Ouvrez la porte avant de l'armoire d'E/S et les armoires d'alimentation.
  7. Ouvrez les deux portes intérieures de l'armoire d'E/S.
  8. Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC avant de continuer.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Mesurez et vérifiez l'ABSENCE de tension sur chaque jeu de barres d'entrée/bypass/sortie/CC avant de continuer.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

    Vue de face de l'armoire d'E/S

  9. Déconnectez et retirez tous les câbles de puissance de l'armoire d'E/S. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccorder les câbles d'alimentation dans un système 380/400/415/440 V ou Raccorder les câbles d'alimentation dans un système 480 V.
  10. Le cas échéant, déconnectez et retirez les câbles d'alimentation externes de la solution de batterie au lithium-ion. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccorder les câbles à l'alimentation externe pour la solution de batterie lithium-ion (en option).
  11. Déconnectez et retirez tous les câbles de signal de l'armoire d'E/S. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Câbles de signal.
  12. Contactez Schneider Electric pour le retrait des jeux de barres entre les armoires. Les barres d'interconnexion ne doivent être retirées que par un représentant du service extérieur ou un partenaire de service certifié par Schneider Electric.
  13. Retirez le support d'ancrage antisismique de l'armoire. Conservez les pièces pour la réinstallation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Monter les supports d'ancrage avant.
  14. Retirez les équerres d'accouplement supérieurs et les vis d'interconnexion des armoires. Libérez les armoires aux supports d'ancrage arrière en desserrant les boulons à l'avant des armoires. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Positionner les armoires.
  15. Réinstallez toutes les plaques et tous les caches retirés dans les armoires. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Assemblage mécanique final de l'armoire d'E/S et Assemblage mécanique final des armoires de puissance.
  16. Fermez et verrouillez la porte avant de l'armoire.
  17. Soulevez les pieds de l'armoire jusqu'à ce que les roulettes soient complètement en contact avec le sol.
  18. Vous pouvez maintenant déplacer chaque armoire en la faisant rouler.
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    • Les roulettes des armoires sont exclusivement destinées au transport sur des surfaces plates, planes, dures et horizontales.
    • Les roulettes de l'armoire sont destinées au transport sur de courtes distances (c'est-à-dire à l'intérieur d'un même bâtiment).
    • Déplacez-vous lentement et soyez attentifs aux conditions du sol et à l'équilibre de l'armoire.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  19. Retirez les supports d'ancrage arrière du sol. Conservez les pièces pour la réinstallation. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Monter les supports d'ancrage arrière.
  20. Pour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'armoire :
    AVERTISSEMENT
    DANGER de basculement
    Pour le transport sur des distances plus longues ou dans des conditions qui ne conviennent pas aux roulettes de l'ASI, assurez-vous que :
    • le personnel effectuant le transport dispose des compétences nécessaires et a reçu une formation adéquate ;
    • vous utilisez les outils appropriés pour soulever et transporter l'armoire en toute sécurité ;
    • le produit est protégé contre les dommages au moyen d'une protection appropriée (comme l'emballage ou le conditionnement).
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
    AVERTISSEMENT
    La partie supérieure de l'armoire est la plus lourde
    La partie la plus lourde de l'armoire d'alimentation est la partie supérieure. Prenez les précautions nécessaires lors de la manipulation et de la préparation au transport ou à l'expédition.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Exigences en matière de transport :

    • Montez l'armoire en position verticale au centre d'une palette adaptée. La palette doit être adaptée au poids de l'armoire. L'armoire d'E/S pèse 620 kg. L'armoire d'alimentation pèse 540 kg.

    • Utilisez des méthodes de fixation appropriées pour monter l'armoire sur la palette.

    DANGER
    DANGER de basculement
    • L'armoire doit être fixée de manière appropriée à la palette immédiatement après avoir été placée sur celle-ci.
    • Le matériel de fixation doit être suffisamment solide pour résister aux vibrations et aux chocs pendant le chargement, le transport et le déchargement.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
    AVERTISSEMENT
    Comportement imprévu de l'équipement
    Ne soulevez pas l'armoire à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un transpalette directement sur le châssis, car cela pourrait la déformer ou l'endommager.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  21. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Démantelez les armoires, ou
    • Déplacez l'armoire d'E/S ou armoire d'alimentation vers un nouvel emplacement pour l'installer.
  22. Uniquement pour l'installation de l'ASI dans un nouvel emplacement : Suivez le manuel d'installation pour installer l'armoire d'E/S et les armoires d'alimentation dans le nouvel emplacement. Reportez-vous à la section Procédure d'installation pour un aperçu de l'installation. Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?