990-6264E-012

Acheminer les câbles de signal externes vers les cartes

  1. Retirez les deux panneaux de la partie supérieure de l'armoire d'E/S et percez des trous pour les câbles de signal classés 2/TBTS (A) et non classés 2/non-TBTS (B). Installez les conduites et replacez les panneaux.
  2. Acheminez les câbles de signal externes à travers le passage de câbles et à travers les ouvertures correctes :
    1. Câbles classés 2/TBTS vers les cartes dans la porte de gauche.

    2. Câbles classés 2/TBTS vers les cartes dans la porte de droite.

    3. Câbles non classés 2/non-TBTS vers les cartes dans la porte de droite.

  3. Acheminez les câbles de signal externes vers les cartes dans la porte de droite :
    1. Ouvrez la porte de droite et retirez le panneau de la porte intérieure.
    2. Acheminez les câbles aux bornes de la carte et fixez-les avec les attaches fournies. Les câbles classés 2/TBTS (A) doivent être acheminés séparément des câbles non classés 2/non-TBTS (B) comme indiqué sur l'illustration.
      NOTE: Les câbles de signal externes doivent être suffisamment longs pour que la porte s'ouvre complètement.
  4. Acheminez les câbles de signal externes vers les cartes dans la porte de gauche :
    1. Ouvrez la porte de gauche et retirez le panneau de la porte intérieure.
    2. Acheminez les câbles de signal externes aux bornes et fixez-les avec les attaches fournies.
      NOTE: Les câbles de signal externes doivent être suffisamment longs pour que les portes s'ouvrent complètement.
      NOTE: Utilisez le panneau (A) pour le blindage du câble Modbus.
    3. Fermez la porte et acheminez les câbles PBUS et les câbles des cartes de gestion réseau vers l'avant.
      NOTE: Si l'accessoire d'entrée à contact sec AP9810 est raccordé à la carte AP9631 ou AP9635CH, la longueur totale des câbles de l'équipement connecté ne doit pas dépasser 30 m (98 pieds). Utilisez le panneau pour le blindage (A).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?