990-5810D-024

Conexão do equipamento para contatos de entrada e relés de saída

  1. Abra a porta para que os cabos não fiquem muito esticados.
  2. Passe os cabos provindos dos relés pela entrada superior ou inferior do gabinete de E/S até as placas conforme mostrado em Prepare o gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada superior de cabos e Preparação do gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada inferior de cabos.
  3. Conecte o equipamento aos contatos de entrada ou relés de saída.

Visão geral dos contatos de entrada e dos relés de saída

Contatos de entrada

Não conecte nenhum circuito aos contatos de entrada a menos que seja possível comprovar que o circuito é de classe 2/Tensão de segurança muito baixa (SELV).

Todos os circuitos ligados devem ter a mesma referência 0 V.

O comutador SW5500 no 0P6548 é usado para selecionar entre fornecimento de SELV interno para entradas (configuração padrão) e fornecimento externo*. Caso o fornecimento externo seja selecionado, a alimentação deve estar conectada ao J5530.

Nome Descrição Local
ENTRADA 1 (Contato 1) Contatos de entrada configuráveis Terminal 0P6548 J5502*
IN 2 (Contato 2) Contatos de entrada configuráveis Terminal 0P6548 J5503*
IN 3 (Contato 3) Contatos de entrada configuráveis Terminal 0P6548 J5504*
IN 4 (Contato 4) Contatos de entrada configuráveis Terminal 0P6548 J5505*
IN 5 (Contato 5) Contatos de entrada configuráveis Terminal 0P6548 J5510*
IN 6 Contato AUX redundante de UOB Terminal 0P6548 J5509*
IN 7 Interruptor de temperatura do transformador Terminal 0P6548 J5508*
IN 8 Contato de ligação externo Terminal 0P6548 J5507*
IN 9 Entrada de sincronização externa forçada Terminal 0P6548 J5506*
IN 10 Sincronização externa solicitada Terminal 0P6548 J5511*
IN 11 Uso de standby de bypass estático Terminal 0P6548 J5512*
IN 14 MegaTie Terminal 0P6552 J9027*

Relés de saída

NOTA: Máximo de 250 VCA 5 A devem ser conectados aos relés de saída.

Todos os circuitos externos devem possuir fusíveis de reação rápida de no máximo 5 A.

Nome Descrição Local
SAÍDA 1 (Relé 1) Relé de saída configurável Terminal 0P6547 J4939
SAÍDA 2 (Relé 2) Relé de saída configurável Terminal 0P6547 J4940
SAÍDA 3 (Relé 3) Relé de saída configurável Terminal 0P6547 J4941
SAÍDA 4 Saída de sincronização externa forçada Terminal 0P6548 J5520*
OUT 5 MegaTie Terminal 0P6548 J5521*
OUT 6 Saída de sincronização externa solicitada Terminal 0P6548 J5522*
OUT 7 Nobreak com inversor ligado Terminal 0P6548 J5523*
OUT 8 (Relé 4) Relé de saída configurável Terminal 0P6548 J5524*
OUT 9 (Relé 5) Relé de saída configurável Terminal 0P6548 J5525*
OUT 10 (Relé 6) Relé de saída configurável Terminal 0P6548 J5528*
SAÍDA 14 Contator de ligação Terminal 0P6552 J9029*
NOTA: Consulte o manual de operação para obter as opções de configuração.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?