990-5810D-024

Conexão da sincronização externa

Os cabos de sinal devem ter uma classificação mínima de 600 V.

  1. Abra a porta para que os cabos não fiquem muito esticados.
  2. Passe os cabos de sincronização externos pela parte superior ou inferior do gabinete de E/S para 0P6549 conforme mostrado em Prepare o gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada superior de cabos e Preparação do gabinete de E/S para os cabos de sinal em sistemas com entrada inferior de cabos.
  3. Conecte as três fases:
    NOTA: As fases da fonte de sincronização devem ser protegidas por um fusível de, no máximo, 0,5 A.
    1. Conecte L1 ao J5611 em 0P6549.
    2. Conecte L2 ao J5612 em 0P6549.
    3. Conecte L3 ao J5613 em 0P6549.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?