990-5810D-024

Precauções de segurança

PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Todas as instruções de segurança neste documento devem ser lidas, compreendidas e seguidas.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
Leia todas as instruções no manual de instalação antes de instalar ou trabalhar com este sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não instale o sistema nobreak até que todo o processo de construção tenha terminado e a sala de instalação esteja limpa.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
  • O produto deve ser instalado de acordo com as especificações e os requisitos definidos pela Schneider Electric. Eles dizem respeito, em especial, a proteções externas e internas (disjuntores upstream, disjuntores da bateria, cabeamento etc.) e requisitos ambientais. Caso esses requisitos não sejam atendidos, a Schneider Electric não assumirá nenhuma responsabilidade.
  • Após completar a fiação elétrica do nobreak, não inicie o sistema. A inicialização deve ser executada somente pela Schneider Electric.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO
O sistema de nobreak deve ser instalado de acordo com as normas locais e nacionais. Instale o nobreak segundo:
  • IEC 60364 (incluindo 60364–4–41- proteção contra choque elétrico, 60364–4–42 - proteção contra efeito térmico, e 60364–4–43 - proteção contra sobrecorrentes), ou
  • NEC NFPA 70, ou
  • Código elétrico canadense (C22.1, parte 1)
dependendo dos padrões que se aplicam à sua área local.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Instale o sistema nobreak em um ambiente com temperatura controlada, isento de condutores contaminantes e umidade.
  • Instale o nobreak em uma superfície não inflamável, firme e nivelada (por exemplo, concreto) que possa suportar o peso do sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O nobreak não foi projetado para os seguintes ambientes incomuns e, por conseguinte, não deve ser instalado nestes:
  • Gases prejudiciais
  • Misturas explosivas de pó ou gases, gases corrosivos ou condutores de calor ou radiante de outras fontes
  • Umidade, pó abrasivo, vapor ou em um ambiente de umidade excessiva
  • Fungos, insetos, pestes
  • Ar com alto teor de sal ou fluido refrigerante contaminado
  • Grau de poluição maior do que dois de acordo com IEC 60664-1
  • Exposição a vibrações, choques e inclinações anormais
  • Exposição à luz solar direta, fontes de aquecimento ou campos eletromagnéticos potentes
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes para inserir cabos com a placa de cobertura instalada nem perfure paredes próximas ao sistema nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
RISCO DE ARCO VOLTAICO
Não faça modificações mecânicas no produto (incluindo remoção de partes do gabinete, furos e cortes) que não estejam descritas no Manual de instalação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
AVISO
risco de aquecimento excessivo
Respeite os requisitos de espaço ao redor do sistema nobreak e não cubra a ventilação do produto quando o sistema estiver em operação.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
AVISO
risco de dano ao equipamento
Não conecte a saída do nobreak a sistemas de carga regenerativos, incluindo sistemas fotovoltaicos e unidades de aceleração.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?