990-5810D-024

Instalação dos barramentos entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia

  1. Abra a porta pequena do lado direito do gabinete de E/S.

    Vista frontal do gabinete de E/S

  2. Instale os barramentos de aterramento 880–5665 usando o kit de instalação 0M–99046 entre o gabinete de E/S e o gabinete de energia.
    NOTA: Se o barramento de aterramento 880–5665 não for compatível com o gabinete de energia localizado à direita do gabinete de E/S, o kit de barramento 0J-0446 com barramentos flexíveis deve ser usado na conexão de aterramento, não no barramento de aterramento. Entre em contato com a Schneider Electric.

    Vista frontal do gabinete de E/S e do gabinete de energia

  3. Instale os barramentos de interconexão do kit de instalação 0H-9162 ou 0H-9102 (fornecido com o gabinete de energia) entre o gabinete de E/S e o gabinete de potência mais à esquerda.

    Vista frontal do gabinete de E/S e do gabinete de energia

    1. Instale a bateria - barramento de interconexão 0M-819336..

      Vista frontal das conexões de barramento

    2. Instale os três barramentos de interconexão de entrada 0M-97885.
    3. Instale a bateria + barramento de interconexão 0M-140035.

      Vista frontal das conexões de barramento

    4. Instale os três barramentos de interconexão de saída 0M-97886.
    5. Instale o barramento de interconexão neutro 880–10146 ou 880–9720.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?