990-5810D-024

Conexão dos cabos Modbus

NOTA: Os términos da conexão Modbus são fornecidos no kit de instalação 0M-99130.

Vista frontal do gabinete de E/S nos sistemas de entrada de cabos superior

Vista frontal do gabinete de E/S nos sistemas de entrada de cabos inferior

  1. Remova os plugues de cima da parte inferior do gabinete de E/S e instale conduítes.
  2. Passe os cabos conforme demonstrado na ilustração.
  3. Conecte os cabos Modbus. Use uma conexão de 2 ou 4 cabos Blinde os cabos conforme demonstrado.
    NOTA: Usem cabos blindados em conexões Modbus.

    Conexão de 2 cabos com um nobreak

    Exemplo: Conexão de 2 cabos com dois nobreaks

    Exemplo: Conexão de 4 cabos com um nobreak

    Exemplo: Conexão de 4 cabos com dois nobreaks

  4. Defina os dip switches de Modbus para corresponder à sua instalação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?