Fixe os suportes traseiros de fixação
PERIGO |
|---|
|
risco de inclinação
Todos os suportes de fixação frontais e traseiros
devem ser instalados.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
PERIGO |
|---|
|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Mantenha o sistema de no-break coberto durante a perfuração
dos orifícios de fixação para evitar que poeira e outras
partículas condutoras entrem no sistema.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Posicione os suportes de fixação do gabinete de E/S e do gabinete de potência na área final de instalação.
- Conecte os suportes de fixação traseiros usando os parafusos e porcas fornecidos.
- Marque o local dos furos.
- Perfure os orifícios de fixação de acordo com os requisitos nacionais ou locais.
- Instale os suportes traseiros de fixação no solo. Os parafusos não são fornecidos.
- Use um nivelador para garantir que os suportes encontram-se nivelados. Use os calços de nivelamento fornecidos, caso necessário.
PERIGO